This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:需要准备好进行设置

Guru**** 2868470 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638963/awr2944pevm-need-ready-to-use-setup

器件型号: AWR2944PEVM

您好、我们即将 AWR2944PEVM 作为研究微波感应能力的起点。 您能帮助提供有关 AWR2944PEVM 的现成设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    不清楚您提到的“准备就绪“设置是什么意思? 我们有用户指南和开箱即用演示应用、其中介绍了如何设置传感器来访问传感功能。 您是否在研究工业或汽车应用? 根据要求和规格、可能会有不同的传感器最合适。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我喜欢汽车应用。 通过“随时可用“、我想订购所有需要的组件、组装和使用。 我知道也可能有软件下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以访问我们的产品页面、找到使用 EVM 进行功能测试所需的一切资源。 软件和固件也可在产品/EVM 页面中找到。  

    AWR2944PEVM 产品页面: https://www.ti.com/tool/AWR2944PEVM

    谢谢、  

    Ahanaf