This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:实际测量结果表明、PMIC 的运行温度高于毫米波 IC。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1639560/iwr6843aop-actual-measurement-shows-that-the-pmic-runs-hotter-than-the-mmwave-ic

器件型号: IWR6843AOP

将 IWR6843AOP 和 LP87524J 集成到产品中后、实际测试表明、PMIC 的运行温度高于毫米波 IC、并且两个器件之间没有 μ I²C 波形。 可以采取哪些措施来降低 IWR6843AOP 和 LP87524J 的温度、而不影响雷达的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    除非雷达向 PMIC 发送命令、否则不会进行任何 I2C 通信。 IWR6843AOP 消耗大量功率以运行 TX PA。 要降低温度、您可以执行以下操作:

    • 在安装雷达的 PCB 背面添加一个散热器
    • 在雷达芯片下方添加一个大接地平面、以帮助吸收和散发热量
    • 降低射频占空比  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake