This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP139:内部和放大器;外箱尺寸和毛重信息请求

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638681/tmp139-inner-outer-box-dimensions-and-gross-weight-information-request

器件型号: TMP139

您好、  

请您帮助填写以下缺失的信息:

 

P/N

说明

供应商

每个内部框的数量

内箱尺寸 (cm)

内箱毛重 (kg)

每个外部框的数量

外箱尺寸 (cm)

外箱毛重 (kg)

TMP139AIYAHR

热传感器

德州仪器 (TI)

 

 

 

 

 

 

谢谢您、  

Neta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neta、

    数据表中的此图和表格提供了卷带包装箱的尺寸。 在该表中、SPQ 是指器件的数量。

    这是您所说的内框吗? 我不确定您要查找什么内容当您说“外部框“时、您能提供有关您的申请的更多详细信息吗?

    -Gage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢。

    用“内部包装箱“我指的是最小包装数量的包装箱。 您还能提供它的重量吗?

    至于“外箱“、我指的是一个包装在里面的盒子。 我们收到一批包装箱和 23 个内部包装箱。

    这是您的包装标准吗? 如果是、请同时提供其重量和尺寸。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neta、

    数据表中的信息就是我们有关该主题的全部内容。  我不能找到内箱的重量没有订购和称重它自己。 如果您想我提供内箱重量的估计值。

    仪表