This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Studio 下载

Guru**** 2868610 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, IWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1639897/mmwave-studio-mmwave-studio-download

器件型号: MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件: AWRL6432IWR1443BOOSTDCA1000EVM

您好、  


我有一个 IWR1443BOOST (AWRL6432)+ DCA1000EVM 支持(我去年购买)、我需要访问 MMWAVE-2G/3G Studio 软件才能进行编程、从目前来看它实现了出口控制。 我记得我的工程师去年在没有任何批准的情况下下载了它。  
请告诉我需要做些什么才能继续。  


此致、  
Chandru  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的看起来我有问题“坏网关错误“页面弹出时,我点击链接,可能有一些与 Cookie 或其他.  
    看起来我可以通过从另一台机器上执行该操作时打开的表单来请求该软件。  

    谢谢、