This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:TMCS1101A3B 的 VOUT 电压范围

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1639633/tmcs1101-vout-voltage-range-of-tmcs1101a3b

器件型号: TMCS1101

在 5V 下使用时、规格状态为 200mV/A、但是
11.5A * 200mV/A = 2.3V。
在+11.5A 时、电压为 2.5V + 2.3V = 4.8V。
了解线性保证区域为 2.5V±2.3V 且可检测范围±12.5A 是否正确?
(了解 VOUT 在 0V 至 5V 电压范围内是否正确?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VOUT 在 0V 至 5V 范围内是正确的。  

    ±11.5A 对应于您所说的线性区域。 相对于 VS 的摆幅和相对于 GND 的摆幅限制是完整范围不是±12.5A 的原因。

    此致、

    Holly