Other Parts Discussed in Thread: OPT4001-Q1, OPT4001, OPT3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPT4001-Q1
主题中讨论的其他器件: OPT4001、 OPT3001
你好、团队
客户正在评估我们的 OPT4001-Q1、您是否可以提供一些示例代码来与 OPT4001-Q1 配合使用?
需要包含.c 和.h 文件的驱动程序代码。
BR
汉兵