Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST, IWRL6432AOP
器件型号: IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: IWRL6432FSPEVM、IWRL6432、 IWRL6432AOP
尊敬的团队:
我的 BOOST 接线、因此 STM32 可以从 UART ( J8 ) 标头读取数据。
这意味着我们从 UARTB 读取数据。
UARTA 未公开 — 当尝试使用技术参考手册格式 ping 引导加载程序时、我没有得到任何响应。
引导加载程序是否没有监听 UARTB?
我的目标是对使用 AOP 软件包和 STM32 作为 USB 和雷达之间的桥梁的定制 PCB 进行故障排除。
如果为 true、我的提升无法帮助我进行故障排除、因为引导加载程序只会监听 UARTA、我们无法访问它。
这是真的吗?
此致、
Fred