This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:如何通过毫米波 stuido 获得运行时间监控结果

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638153/awr2944p-how-to-get-run-time-monitor-result-by-mmwave-stuido

器件型号: AWR2944P

您好、

我们可以在 mmwave_studio_03_01_04_04 中配置和启用运行时监控器、但我不知道如何获取监控器结果。 当接收到监视器 asyn 事件时、是否有办法在 mmWave Studio 中获取监视器结果?

谢谢、  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    设置所需的监测值和参数后、您是否执行了 DCA ARM 和触发器帧? 一旦你这样做,你会看到一个监视报告在工作室的后 proc 部分。 您能解释一下您的步骤吗? 您也可以与我分享值/参数,我也可以从我这边看看它.  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahanaf,

    是的。 启用显示器后、我看到一个包含显示器信息的 txt 文件。 但我无法将显示器结果与 ICD 中的显示器报告信息相匹配。 您可以提供帮助吗?

    我认为最后的价值是时间,但对其他人来说,我不确定。 每个监护仪报告的错误代码的位置在哪里?

    [DeviceID 2026年24月04日 17:29:00] DeviceID [1] MonitoringReportHeader:0、43、0
    [RXGainPhaseMonitoring:0、0、0、0、0、2026年24月04日 17:29:00]器件 ID [1] RXGainPhaseMonitoring:0、 0、0、–38、0、–38、 0、–38、0、42.10、42.50、 41.60、41.70、42.30、42.70、41.70、 41.90、42.50、42.80、41.80、42.10、 235.16,234234.21,235235.65,231231.68,239.46、 240.74,240240.62,236236.23,243243.48,245.90、 244.76,240.33、–62、–62、–62、 –62、–62、–62、0、–62、 –62、–62、–62、–62、 1437542
    [TX17:29:00]器件 ID [1] 2026年24月04日 监控:1、1、0、0、0、 0、0.00、14.10、0.00、0、 1437542
    [TX17 2026年24月04日:29:00]器件 ID [1] TX0BallBreakMonitoring:0、0、–7.60、0、 1437543
    [AdvTXGainPhaseMismatchMonitoring 2026年24月04日:0、0、0、0、0、 0、0、0.00、0.00、0.00、 0.00、–18.00、–15.80、–16.30、–16.60、 0.00、0.00、0.00、0.00、0.00、0.00、 0.00、0.00、0.00,228228.87,219.91、 221.33,214.88、0.00、0.00、 0.00、0、0、0、0、 –63、–61、–62、–63、0、 0、0、0、01437584

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirs:  

    共享此 Excel 文件。 我绘制了您根据 ICD 共享的相应值。 如果您有任何问题、请查看并告诉我! 我创建了 3 个不同的 Excel ***来查看显示器、您应该能够在其中找到每个显示器的错误代码。  

    e2e.ti.com/.../2944P-Monitoring-report.xlsx

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahanaf,

    感谢你的帮助。 我将参考 xlsx 以检查监控器结果。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    谢谢、  

    Ahanaf