This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 AWR2944evm 上获取广播范围时出现问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1640136/awr2944evm-problems-with-getting-advertised-range-on-awr2944evm

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

我们有一个 AWR2944evm。
电路板在 0-10m 处工作正常、 在~20m 后完全消失后、质量会下降。 我们测试了各种配置文件、不同的对象和人员。 目标是在 40m 处检测一架 1.5m 长的固定翼无人机。

测试已在外部和内部完成

对此问题的任何帮助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应该使用此配置

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\dDM_awr2944\profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg

    这样、您的检测距离应该最长。  

    我认为无人机没有移动。 (固定)

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢、我们明天将尝试此配置!
    无人机静止进行初始测试、但希望以高达 15m/s 的相对运动进行检测。
    我们可能只附加一些 角反射器以获得实用的结果。
    谢谢、度过了一个美好的周末!

    -安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意、静态检测是最困难的。 对于静态检测、检测范围最小。 无人机在移动时、检测效果会更好。  

    谢谢你
    Cesar