请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: IWR6843ISK
您好的团队、
我听说欧盟无线电电话法律发生了一些变化、可能会影响欧盟地区的毫米波使用。 我找不到其他地方发生了哪些变化的详细信息、但是您是否有关于这些变化的任何信息?
此致、
Yu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: IWR6843ISK
您好的团队、
我听说欧盟无线电电话法律发生了一些变化、可能会影响欧盟地区的毫米波使用。 我找不到其他地方发生了哪些变化的详细信息、但是您是否有关于这些变化的任何信息?
此致、
Yu
Yu-san
我不知道有关毫米波雷达的欧盟协调法规有任何变化。 这些受 EN 305 550-1 的监管、不是特定的 SRD。 随着时间的推移、可能会有额外的限制或更改使用规则、但 57GHz 至 64GHz 频段将不会被长时间丢弃、尤其是因为该频段只是最近才开放。 CEPT 和 ETSI 希望为未来的应用提供新的频谱选择、但不会很快关闭 57-64 GHz 频段。 因为 ETSI 寻求将 EN 305 550-1 从一个标准分解为特定于器件的多个子标准、所以在接下来的几年中、雷达可能会受到新指南的监管。 我相信 EN 305 550-3 可能是放射定性服务的目标。 不过、自 2019 年开始会对此进行评估、可能会在发布前有更多的时间和修订。 我们将继续监测并确保 TI 器件符合无线电设备指令下枚举的最新标准。
谢谢!
Blake