This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:传感器的 USB 连接问题

Guru**** 2892240 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1640475/iwr6843aopevm-usb-connectivity-issue-with-sensor

器件型号: IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好团队:

像我们这样、我们目前面临着传感器问题 无法通过 USB 电缆连接 。 我们收到一条错误消息、指示 USB 设备出现故障

请支持我们确定根本原因并尽早解决此问题。 请告诉我们是否需要我们的任何其他信息或日志

感谢您的支持。

BR
Kishore Krishnamurthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    您能告诉我当发生此错误(尝试刷写时,尝试使用器件时等)、收到此错误时从哪个应用程序(如果有)(UniFlash、Industrial Visualizer 等)获得此错误、以及电路板的开关配置吗?

    此致、

    David Cassity