This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:封装兼容性 SO10 (DVG)/SO16W

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641144/tmcs1126-footprint-compatibility-so10-dvg-so16w

部件号: TMCS1126

您好、

我们希望使用 TMCS1126 以及采用类似 SO16 封装的一些替代器件。 组合布局是否有任何应用手册或封装建议?

 

善良的警卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是—TI 发布了直接解决此确切场景的应用手册。

    应用手册: SDAA059A

    TI 应用手册 SDAA059A 介绍了如何在组合/可互换布局中使用 TMCS1126(带有熔丝引线框的 SOIC-10)和标准 SOIC-16 替代产品[1]。 这是您要查找的文档。

    删除了应用手册中的要点

    核心挑战 是两种封装之间的焊盘图案差异[2]:

    功能

    TMCS1126 (SOIC-10)

    标准 SOIC-16

    输入焊盘

    两个长焊盘(熔丝引线框)

    每个输入四个单独的焊盘(共 8 个)

    输出焊盘

    标准独立焊盘

    标准独立焊盘

    封装尺寸

    10.3mm× 10.3mm

    总体尺寸相似

    可互换性注意事项:

    • SOIC-10 细长焊盘上的 SOIC-16 独立引线 —这是微不足道的;所有四个导联共享同一个输入节点、因此将它们放置在长焊盘上不会导致性能变化[2]。
    • SOIC-16 独立焊盘上的 TMCS1126 熔丝引线框 —这可以创建 当前瓶颈 由于熔合的框架桥接在各个焊盘上、且焊盘之间有间隙、因此会导致额外的热量[2]。
    • TI 已经传导 板级可靠性测试 并确认存在 无焊接风险 将 TMCS1126 放置在为各个引脚[2][3]布局的 PCB 上时。 然而、通过为熔合引脚配置设计的布局可以实现更好的热性能[3]。

    布局最佳实践(来自 TMCS1126 数据表)

    无论您选择哪种占用空间方法、TMCS1126 数据表建议[4]:

    • 大型铜平面 使用高电流输入路径和隔离式电源/信号平面
    • 散热散热 围绕隔离式电流输入引脚的电容器
    • 较重的铜 PCB 结构 (例如 4oz 铜)
    • 空气流量 产生电压

    中提供了参考布局 TMCS1126xEVM 用户指南 、如数据表[5]图 9-5 所示。

    为了帮助进一步完善这一点、了解以下信息会很有用:

    • 无论您是优先考虑最大热性能(倾向于使用较长的焊盘)还是简单的插入式兼容性(使用单个焊盘)
    • 因为这会影响热设计决策、所以您的 PCB 铜重量限制 (2oz 与 4oz)
    1. TI 应用手册 SDAA059A—熔丝与单个引线框布局
    2. TI 应用手册 SDAA059A、第 2 节—板级可靠性测试
    3. TI E2E 论坛—Allegro 器件的 TMCS1126 直接替代产品
    4. TMCS1126 数据表 — 布局指南
    5. TMCS1126 数据表 — 建议的电路板布局布线(图 9-5)