This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:使用 IWRL6432AOP 安装配置的去皮跟踪结果不准确

Guru**** 2892860 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638280/iwrl6432aop-inaccurate-result-for-peopel-tracking-using-ceil-mounting-configuration-for-iwrl6432aop

器件型号: IWRL6432AOP

您好的团队、

最近、我根据用户指南使用 ceil 安装配置“Tracking_3persons_AOP_9_fets_himpate_v4_AOP"测试“测试了 IWRL6432AOP 的人员跟踪、它能够根据用户指南 检测雷达前方 Y=0 至 3.5 米范围内的移动人员、仅在正向方向检测 AOP_0 至 3.5 米范围内的移动人员、但当有人从雷达传感器背面回来时无法检测到 3 米 AOP_0 米范围时、AOP_Ev4 的人需要检测到 3 英尺 AOP_Tracking 参数 我还在下面提到

最近、我根据用户指南、使用天花板安装配置“Tracking_3persons_AOP_9_fets_hapin_mount_v4_AOP"测试“测试了 IWRL6432AOP 的人员跟踪。 该传感器能够检测雷达前方 Y = 0 至 3.5 米范围内正向的移动人员。 不过、当有人从雷达传感器的背面(即 Y =–3.5 至 0 米)接近时、无法检测到

根据下面提到的“Tracking_3persons_AOP_9_foots_himpate_v4_AOP"配置“配置参数、传感器应检测正向和反向的人员:  

“BoundaryBox –3.5 3.5 –3.5 3.5 0 3“
“mpdBoundaryBox 1 –3.5 0 3.5 0 3“
“mpdBoundaryBox 2 0 3.5 0 3.5 0 3“
“mpdBoundaryBox 3 –3.5 0 –3.5 0 3“
“mpdBoundaryBox 4 0 3.5 –3.5 0 3“
“staticBoundaryBox –4 4 –4 4 –4 4“

根据配置的定义、请指导我如何正确检测正向和反向行走的人(Y =–3.5 米至 3.5 米、X =–3.5 米至 3.5 米)。  

如果需要进行任何更改、请指定必要的修改及其背后的原因、因为这是默认的配置文件、需要提供预期的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、我正在等待您对此问题的回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误响应。

    你看到的行为是意想不到的,我能够看到人被检测从 Y=–3.5m 到 0m 以及.
    您能否确认在 IWRL6432AOP EVM 上刷写了哪个二进制文件? (请提供整个 Radar Toolbox 路径)

    此外、您可以尝试更改两种配置、以使雷达对运动更敏感。 进行以下更改:
    第 15 章我是谁
    rangeSNRCompensation 1 7 8 3 7 –30 30 –90 90 3.

    这样便可生成更多点以实现更精细的运动。


    谢谢。此致、
    Saransh Gautam