This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:TMCS1126A1A

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641591/tmcs1126-tmcs1126a1a

部件号: TMCS1126

您好感应团队:

 

我的客户正在研究 TMCS1126A1A 和 TMCS1126A1B。

他们希望了解引脚排列连接、请参阅下图。

Schindler pin.png

是否可以将引脚 10 连接到 Vs (+5V)?

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wouter、

    否、引脚 10 不应连接到 Vs (+5V)。

    TMCS1126 上的引脚 10 指定为 “NC"(“(无(无连接) 并被保留。 根据数据表的引脚功能表、您提供的突出显示部分 、引脚 10“可以 连接到 GND 或保持悬空“-不允许将其连接到电源电压[1]。

    将引脚 10 连接到 Vs 可能会损坏器件或导致不可预测的行为、因为它并非为此目的而设计。

    此致、

    Javier