Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWRL6844
器件型号: AWRL6844
主题中讨论的其他器件: IWRL6432、
您好、
我们正在寻找能够准确检测人体(精度高达 cm)的传感器。 这里还有一些要求
- 就需要消耗更少的功率
- 能够检测车身关键点
- 可以选择调整视角角度或覆盖距离
- 每秒的数据点数较高、因为它已用于体育领域。
- 需要在室外环境中工作
您能推荐这款雷达传感器吗
谢谢
Karunakar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Karunakar、
感谢概述了这里的几个要求、很抱歉这里出现了响应延迟。 我们倾向于根据最终应用选择器件、因此探索 Radar Toolbox 中提供的应用可能会很有用。 根据您分享的内容、 由于需要在可配置区域内快速跟踪实体、这似乎是一个人员跟踪应用程序。 如果是这样、IWRL6432 可能最适合、因为它的功耗状态比以前的非低功耗器件低。
有几个注意事项。 虽然 IWRL6432 人员跟踪应用具有可配置的检测区域、但默认配置可能无法有效覆盖运动场。 我建议大家尝试使用 毫米波传感估算器中的一些配置 、了解如何更好地优化应用的传感功能。
此外、您的帖子提到了 AWRL6844、它是一款汽车认证器件、而您描述了似乎属于非汽车应用。 因此、我建议选择用器件型号前缀“I"表示“表示的工业器件型号。
最后、我想提供一些您可以查看的其他资源:
希望这对您有所帮助、但如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Kristien