This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243BOOST:1v8 I/O 的电路板修改

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1627323/awr2243boost-awr2243boost-board-modification-for-1v8-i-os

器件型号: AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR2243DCA1000EVM

您好:  

我们需要修改几个 AWR2243 评估板以获得 1.8V I/O 电压。 我们已经浏览了原理图、似乎唯一正在使用的其他外设连接到 PMIC 3.3V 输出。 在 1.8V 电压下运行 I/O 是否需要进行任何其他修改?  

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    确保 VIOIN 引脚 (R13) 连接到 1.8V 电源、而不是默认的 3.3V 电源。 在 1.8V 模式下、VIOIN 和 VIOIN_18 (K13) 都应由 1.8V 电源轨供电。
    您将需要检查 另一个外设是否连接到 PMIC 3.3V 输出、验证该外设是否可以处理 1.8V 逻辑电平。 如果无法做到、您将需要一个电平转换器来处理在 AWR2243 和该 3.3V 外设之间传递的任何数字信号 (SPI、I2C、GPIO)。

    您是否计划 将 DCA1000EVM 与此配置结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shareef!

    您能否确认“检查另一个外设“的含义? 我们需要避免对 SPI 使用电平转换器。

    我们不打算 最初使用 DCA、但我们了解的是、它仅用于 LVDS 输出、我们正在查看 CSI2 输出。 请告诉我我我的理解是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 DCA1000 仅支持传统 LVDS。