This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:R12 在哪里?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643208/hdc2080evm-where-is-r12

器件型号: HDC2080EVM
主题: HDC2080 中讨论的其他器件

向 HDC2080EVM 提问:R12 在哪里? 6 年前解决的问题。 根据最新的 snau197.pdf、我找不到 R12。

我想在同一 I2C 总线上使用 4 个传感器、如何更改 I2C 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要更改 EVM 上 HDC2080 的 I2C 地址、您需要添加或删除 R4:

    HDC2080 只有 2 个 I2C 地址、因此只能在同一条 I2C 总线上支持 2 个传感器。 要在同一总线上获得 4 个湿度传感器、需要使用 HDC302x。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    文档中提及 R12 情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是文档中的一个错误、这是令人沮丧的、因为它多次被提及。 我觉得这里发生的情况是 R12 包含在设计的早期版本中、用户指南已经编写完成、然后设计发生了变化、但文档并未更新。 因为 R12 在原理图中不存在并且不在 BOM 中。 因此、如果要将 I2C 地址更改为 0x41、我只需要忽略 R12 并填充 R4。

    很抱歉、您对此文档感到困惑。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森