This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970 EVM 板购买信息

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643301/pga970-pga970-evm-board-purchase-information

部件号: PGA970

在使用 PGA970 IC 之前、我想使用 EVM 电路板来了解如何使用它、但我对此进行了询问、因为我没有关于从何处购买 PGA970 EVM 电路板的信息。

如果 TI 不销售产品、您能推荐其他供应商吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dahun Jeong:

    PGA970EVM 目前不在销售、让我们离线联系您、从您那里获得有关您尝试执行的操作的更多信息

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan

    我已通过电子邮件对此作出回复;请参阅以下详细信息。

    首先、我目前没有任何正在进行的项目。 但是、如果我要继续开发一个新工程、那么我很可能要设计一个处理传感器信号的控制器。 关于 PGA970、我在搜索替换组件时了解到这一点、因为我之前用于 LVDT 传感器信号处理的 Analog Devices AD598SD/883B IC 已停产。 这是我第一次使用此组件、因此我申请了 EVM 板来了解如何使用它。

    谢谢、

    Dahun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dahun Jeong:

    我们正在重新设计 PGA970 EVM、遗憾的是、我没有发布时间表(考虑到其他优先事项,可能还会有一段时间)。  

    因此、当您准备好开始工程时、请联系我们、我们可以讨论如何购买 EVM

    -布莱恩