This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:1 个完整帧的配置文件、rameCfg 和时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643565/iwrl6432aopevm-config-file-ramecfg-and-time-for-1-full-frame

器件型号: IWRL6432AOPEVM

您能否确认在 config 文件中、frameCfg 是我操控的“唯一“变量、目的是了解 lone 1 full frame 在时间上的占空比如何? 我正在使用   frameCfg 2 8 600 16 170 0

问题 1) 在 TI 文档中定义配置参数/变量、它指定了第 5 个变量 是 FramePeriodicity(以 ms 为单位)。 您能否确认当它显示 170 时、这意味着每个帧的长度都是 170ms? 因此、当我接收帧时、每个帧的持续时间为 170ms。 或者、是否需要其他变量来帮助定义每帧时间? 这意味着我将 每 6 x 0.170s = 1.02 秒得到 6 帧?

问题 2) 在我正在查看的参考资料中、有一条评论(当前 OOB 中的有限支持)。 这是否意味着 frameCfg 被忽略、因此我无法知道每帧的时间长度、它在其他地方定义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、frameCfg 是您必须更改才能设置帧周期的唯一变量、因此计算是正确的。

    否、frameCfg 不会被忽略。 您是否看到当前配置中的帧速率未正确更新?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到不正确的帧速率。 我只是在确保我能很好地定义它的过程中。 您回答了我的需求。 谢谢!