This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:超声波传感

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643652/pga460-ultrasonic-sensing

器件型号: PGA460

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我目前正在使用 Texas Instruments PGA460-Q1 开发高精度超声波距离测量系统。 我正在寻求技术指导来优化当前续航里程性能。

当前设置:

  • 传感器: 200kHz(针对中短距离优化)。

  • 驱动方法: 变压器驱动(中心抽头)。

  • 硬件: 基于 PGA460 应用电路的定制 PCB 设计。

  • 当前性能: 6 cm 到 70 cm 之间的可靠测量

目标性能:

  • 最小距离: 2 厘米

  • 最大距离: 100 厘米  

技术挑战和观察结果:

  1. 盲区(死区): 在 200KHz 时、振铃(衰减)时间使我们无法检测到接近 6cm 的物体。我需要最小化“记录延迟“并优化“数字带通滤波器“、以区分回波和残余振铃。

  2. 变压器和阻尼: 我们使用变压器驱动拓扑。 我正在寻找阻尼电阻值或突发周期调整方面的建议、以便在不牺牲 100cm 标记所需的 SPL(声压级)的情况下缩短衰减周期。

  3. TVG 和阈值: 我当前的时变增益 (TVG) 曲线和阈值设置在 70 厘米的范围内保持稳定、但在接近 1 米目标时、我遇到了信噪比问题。

提供文档: 我可以提供详细的 原理图PCB 布局夹PGA460-Q1 EVM GUI 回波数据转储 、以实现更精细的分析。

专家咨询: 如果有 TI 现场应用工程师 (FAE) 或专家可以进行简短的在线技术审查或深入研讨、我会非常有兴趣介绍我们的当前发现和寄存器配置。

期待您的见解和建议

此致、

Danilo