This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:申请 IWRL6432FSP EVM 的多人跟踪/计数配置和固件支持

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643014/iwrl6432fspevm-request-for-multi-person-tracking-counting-configuration-and-firmware-support-for-iwrl6432fsp-evm

器件型号: IWRL6432FSPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432MMWAVE-L-SDK

尊敬的 TI 支持团队:

我们最近购买了 IWRL6432FSP EVM 、用于室内人员计数和跟踪应用开发。

根据 IWRL6432 器件系列提到的功能、我们知道该解决方案支持:

  • 最多可容纳 7 人
  • 可跟踪多达 5 人的人员
  • 存在和运动检测
  • 定位和手势识别

但是、在我们评估 SDK 中当前可用的人员跟踪演示/配置时、我们观察到提供的跟踪配置似乎只能同时支持最多 3 个跟踪人员。

我们请求您提供以下方面的指导和支持:

  1. 配置文件的可用性支持:
    • 最多可容纳 7 人
    • 可跟踪多达 5 人的人员
  2. 是否独立:
    • 可以执行的步骤
    • 跟踪器演示固件
    • 高级实验室/演示包
    • 更新了 SDK 版本
      启用这些功能所需的任何内核。
  3. 任何可用选项:
    • 用户指南的链接
    • 调优指南
    • 区域配置文档
    • 跟踪器参数优化文档
      与多人跟踪/计数相关。
  4. 澄清:
    • 建议的雷达安装位置
    • 建议的房间尺寸
    • 最大实际跟踪范围
    • 密集占用场景的性能限制。
  5. 实现稳健性的指导:
    • 多人保持逻辑
    • 跟踪平滑
    • 进入/退出过滤
    • 误报降低
      生产部署环境。

我们的预期应用是使用与外部 ESP32 主机控制器集成的 IWRL6432FSP EVM 进行室内房间占用监控和实时人员计数/跟踪。

如果您能分享以下信息、我们将不胜感激:

  • 推荐的演示/实验室
  • 支持的固件
  • 配置文件示例
  • 调优建议
  • 相关应用手册

用于实现器件的完全支持功能。

期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    我们有许多资源可供您查看、以帮助您的器件执行所需的功能。

    以下是跟踪调优指南、可帮助您让器件跟踪更多人: http://dev.ti.com/tirex/local?id=Tracker_Tuning_Guide PackageID=radar_toolbox。 本调优指南旁边还有其他指南、可在遇到其他问题时为您提供帮助。

    以下是 6432 人员跟踪用户指南: http://dev.ti.com/tirex/local?id=IWRL6432_people_tracking_user_guide&packageId=radar_toolbox。 Radar Toolbox 应包含所有必要的指南、建议等、以帮助您使器件按您需要的方式运行。

    如果您在查看工具箱及其产品后还有其他问题、请告知我们。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您分享跟踪器调优指南和 IWRL6432 人员跟踪用户指南。

    我们已经开始详细查看 Radar Toolbox 文档和调优参考。 我们还分析了提供的配置文件、特别是:

    • Tracking Classification_HighBw_4Ant.cfg [“MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\Tracking Classification_High Bw_4Ant.cfg“]

    • Tracking Classification_MidBw.cfg [“MMWAVE_L_SDK_05_05_04_02\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm\Tracking Classification_Mid w.cfg“]

    在我们的评估过程中、我们观察到在我们的测试环境中、当前的跟踪性能实际上仍然限制在大约 3 个同时跟踪的人员。

    查看配置参数后、我们怀疑当前的跟踪器设置可能会得到保守调整、以实现演示的稳定性、而不是密集的多人占用场景。 特别是、我们注意到一些参数、例如:

    • 分配参数

    • gatingParam

    • StateParam

    • 边界框

    • frameCfg

    似乎会显著影响轨道分配和附近的目标分离。

    TI 团队就以下方面做出进一步澄清:

    1. 是否有任何经过 TI 验证的官方配置专门针对以下方面进行了优化:

      • 5 个同时跟踪的人

      • 7 名乘员计数?

    2. 广播的限值是否为:

      • “人数最多为 7“

      • “人员跟踪多达 5“
        可使用当前可用的人员跟踪实验室实现、或者他们是否需要:

      • 修改了跟踪器参数、

      • 不同的固件版本、

      • 高级实验室、

      • 或自定义调优?

    3. 是否存在与以下各项相关的任何内部限制:

      • 跟踪器内存分配、

      • UART TLV 输出、

      • 工业可视化工具渲染、

      • 或 DSP 处理限制
        这可能会限制跟踪目标的可见数量?

    4. 对于密集的室内占用用例、TI 是否会建议:

      • 使用较高带宽配置

      • 更严格的门控参数、

      • 积极的分配设置、

      • 或缩小边界框
        以改善近人分离?

    5. TI 是否有关于以下方面的任何参考设计或建议:

      • 占位保持逻辑、

      • 履带平滑、

      • 进入/退出过滤、

      • 和误报降低
        生产级占位计数系统?

    我们当前的目标应用是一个集成了 ESP32 主机控制器的天花板/壁挂式室内房间占用监控系统、我们打算在主机侧实施额外的占用逻辑。

    为了实现稳定的 5 人跟踪和 7 人计数、任何其他 TI 建议、验证的配置、调优参考或实用的部署指南都将非常有用。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Sandeep Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    在上面我链接的调优指南的末尾、我们得到了“需要更多帮助?“ 本节列出了以下内容:

    • MMWAVE-L-SDK 组跟踪器详细指南、位于
      <MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\docs\MotionPresenceDetectionDemo_GroupTracker_TuningGuide.pdf
    • MMWAVE-L-SDK 主文档位于
      <MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\docs\MmwaveDemo_documentation.pdf
    • MMWAVE-L-SDK API 指南、位于
      <MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\docs\api_guide_xwrL64xx\index.html
    • MMWAVE-L-SDK 检测层详细指南、位于
      <MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\docs\MotionPresenceDetectionDemo_TuningGuide.pdf

    在经过验证的 5-7 人跟踪/计数方面、我们没有经过验证的配置。 广播的跟踪可 通过自定义调优来实现。  在调优过程中、您可能必须进行权衡、以使其影响存储器和处理限制。 这也会影响您的带宽、门控参数等

    上面列出的调优指南应该为您提供调优过程中所需的深入信息。

    此致、

    David