This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-IWRL6432WMOD:板支持

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-IWRL6432WMOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643177/bp-iwrl6432wmod-board-support

器件型号: BP-IWRL6432WMOD
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我将向您发送电子邮件、请求 BP-IWRL6432WMOD 板支持。 当我首次将电路板与 MMWave_UDP 一起使用时、它工作正常、能够在点云和自主模式下捕获数据。 但是、当我使用 MMWAVE_L_SDK 可视化工具刷写了不同的 appimage(如“motion_and_presence_detection_demo.release.appimage“)、并尝试上传不同的配置时、该图像无法正常工作、但我卡住了该错误“错误导致器件停止:请重试“。  
 
我使用 uniFlash 切换回“uDFP_01_00_09_01.release.appimage“、但现在当我尝试在点云或自主模式下进行评估时、我卡住了“配置器件...“ 或闪烁。 我已经遵循了指南中提供的所有步骤、包括切换到相关模式、以及在切换后按下复位按钮、但仍然无法使电路板正常工作。  
 
我也观看了这些论坛并尝试了他们的解决方案、但我仍然无法使其正常工作、希望得到任何帮助。

此致、

Danilo