This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM:使用稀疏点云降低静态目标的姿态估计延迟

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1642734/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-reducing-posture-estimation-latency-for-static-targets-with-sparse-point-clouds

器件型号: IWR6843AOPEVM
主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件: TI Radar Toolbox(高架 3D 人员跟踪)

说明

我们正在对 isStatic = trueGTrack 模块归类为静态的目标实施姿势分类算法(坐姿/站立与睡眠)。

我们当前的方法基于 PCA 派生的功能

  • 倾斜:主特征向量相对于垂直轴的角度
  • 垂直扩展:点云的高度范围

当前实现详细信息

  • 触发器: 只有在 GTrack 将目标声明为静态后、姿势估计才会开始
  • 数据累积: 40 个 有效 帧的历史缓冲区
  • 有效性门: 仅当帧具有≥3 分时才视为有效
  • 处理:
    • 基于块的 PCA
    • 跳过因子:5 帧
    • 历史深度:8 块
  • 配置:fineMotionCfg –1 1 2.0 10 2.

问题说明

 
 

累积 40 个有效帧的延迟范围为 ~26 秒至>100 秒

 

这种延迟主要是由于:

 
  • 静态目标仅在 精细运动循环期间产生足够的点
  • 当前 每 10 帧运行一次精细运动 (以保持跟踪稳定性和功效)

观察结果

  • 减小缓冲区大小(10–30 帧):
    会导致分类不稳定和不准确、尤其是在姿势转换期间
  • 降低点阈值(<3 点):
    PCA 对噪声→错误姿势分类变得非常敏感
  • 增加 BPM 使用率: bpmCfg –1 1 1 2

关键问题

1.快速收敛:

是否有一种  无需 40 帧深的历史记录即可在几秒钟内完成姿势分类的推荐方法?

2、微动优化:

可以 fineMotionCfg 专门针对 静态目标调整 CAN 或 GTrack 参数 、以便:

  • 在目标停止移动后立即生成密集的点云、或
  • 暂时提高细微运动频率(例如,成为静态后的前 2–5 帧)?

我们从文档中了解到:

过多地将细微运动周期缩短可能会降低动态人员检测性能、并且对于壁挂式和吸顶式安装设置、值 10 在经验上是最佳选择。

鉴于此、是否有任何 建议的自适应或条件调整策略 (例如,仅在之后) isStatic = true来平衡这两个要求?

3) 其他姿势估计方法

您能否建议任何 替代姿势估计算法或功能

  • 具有稀疏点云的强大功能、和
  • 比基于 PCA 的倾斜/伸展更快收敛?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin、

    这是一个有趣的调查,你正在进行。 要按顺序回答您的问题:

    1. 不幸的是,我们没有一个建议的姿势分类在几秒钟内没有要求深帧历史。

    2、参数可以调整,以增加细微运动频率,产生更密集的点云,但我们没有建议的自适应/条件调谐策略来平衡您的要求。

    3. 我们没有任何替代我们已经提供的产品。

    我们期待收到更多关于您的调查。

    此致、

    David