This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:适用于 TMP107 传感器的印刷电路板解决方案

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP144, BOOSTXL-TMP107, TMP107, TMP104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1642684/tmp107-printed-circuit-board-solution-for-tmp107-sensor

器件型号: TMP107
主题中讨论的其他器件:TMP104、TMP144

大家好、我想构建一条使用 TMP107 传感器检测流体内部温度的电缆。 我查看了此传感器的数据表、似乎需要一个印刷电路板来进行必要的连接。 我看到 BOOSTXL-TMP107 在印刷电路板上具有可分离的 TMP107 传感器、是否有办法采购包含 TMP107 的此类电路板? 为了提供一些背景信息、我们计划每年为我们的产品采购这些传感器中的 15,000 到 20,000 个传感器。

 

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    BOOSTXL-TMP107 附带 三个 TMP107 传感器、其中两个可分离、以便您可以使用电缆连接它们。 这是您所需的、还是您想向系统添加额外的传感器?

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望在 PCB 上订购与 BOOSTXL-TMP107 上可分离式芯片类似的芯片。 完整的 BOOSTXL-TMP107 产品包含我的构建不需要的几个附加元件。 我想知道是否有办法采购 BOOSTXL-TMP107 上所示的可分离芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    遗憾的是、我们不销售除 BOOSTXL 和 EVM 之外预焊接到分线板的器件。

    如果您不确定 TMP107、我可以帮助您推荐器件。 我们拥有更适合您应用的远程温度传感器。 让我了解更多细节、看看我们有什么。

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gage:

    是的、如果您有其他温度传感器配备 SMAART 线 接口、用于多个内联温度传感器、我想了解更多信息。

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    就 SMAART Wire 接口而言、我们的唯一其他选项是 TMP144 和 TMP104、它们的主要优势是以牺牲精度为代价实现低功耗和更小尺寸。

    我想说的是、如果您不关心功耗或尺寸、TMP107 是您的最佳选择。 如果是这样、可考虑 TMP144。 它采用多种封装尺寸、其中 picostar 是我们提供的最小器件封装。

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gage:您建议与任何印刷电路板合作伙伴合作来安装 TMP107 传感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您是否介意我是否在产品线的电子邮件主题上让您回访? 如果我们能够更好地了解细节、我们可能会有更好的解决方案来推荐制造商。 如果可以、我会使用与您的账户关联的电子邮件。

    仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,那会很棒。  

    谢谢。