This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:OWI 接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1642559/pga300-owi-interface

器件型号: PGA300
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、我使用的是 PGA300 器件、需要使用 GUI 软件进行配置和评估。 我在产品页面上找不到直接下载链接。

我目前正在 PGA302EVM-037 电路板中使用 USB2ANY 接口、因此希望将该软件与评估设置配合使用。 您能否提供最新版本的 PGA300 GUI 或帮助我使用 OWI 接口的其他软件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我刚刚向您发送了一封电子邮件、因此我将关闭此主题。  

    谢谢、

    Maggie