Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWR6843AOPEVM
您好! 我在您的网站或产品手册中找不到有关 IWR6843AOPEVM 如何处理湿度的任何信息。
它指出、温度范围为–40°C 至 104°C、是指电路板不会“断开“的工作范围或其他范围。
湿度也一样、有任何相关的文档。
干杯!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
器件型号: IWR6843AOPEVM
您好! 我在您的网站或产品手册中找不到有关 IWR6843AOPEVM 如何处理湿度的任何信息。
它指出、温度范围为–40°C 至 104°C、是指电路板不会“断开“的工作范围或其他范围。
湿度也一样、有任何相关的文档。
干杯!
尊敬的 Simon:
遗憾的是、我们不会在 6843AOPEVM 上执行湿度测试。 不过、您找到的温度范围是正确的。
以下摘录可在 EVM 用户指南中找到:“为避免氧化、应将 PCB 存放在 ESD 保护套中、并置于低湿度条件的受控室温下“
以下链接指向用户指南和数据表:60GHz 毫米波传感器 EVM(修订版 E)、 IWR6843AOP 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表(修订版 C)。
此致、
David