Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWR1843AOP, AWRL6432
器件型号: AWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOP、 AWRL6432
您好的团队、
最近、我 使用低功耗雷达传感器在 Y=1 米、x=–0.5 米至 1 米范围内进行静态物体检测 、我选择了带有 MPD 实验室的 AWRL6432Boost 板、因为我发现该实验室 已经具有基于使用 xWRL6432 的自动门/门打开的应用、因此我使用该实验室结合 AWR6432Boost 板进行静态物体检测。
在目标区域(Y=1 米、x=–0.5 米至 1 米)下检测静态物体 我将配置参数(例如静态干扰消除器)从“1“更改为“0“、如果能够检测到 TLV 类型(称为压缩点云)下的静态物体、 我能够在其中看到 3-4 个正确 点、其中与放置在相关区域下的其他假点之外的静态物体相关。
但我不能检测到谁是直立的人,没有任何运动下这个感兴趣的区域,也当静态物体被放置在 1 米(Y=1 米)下的点云表示静态物体得到减少 1 或 2 这不足以通过使用解析器函数来获得与 感兴趣区域下静态物体相关的正确点作出决定。
因此、我想指导我检测假点较小的静态物体、就像 AWR1843aop 的物体检测实验室一样、但这里 我的要求是检测 Y = 5m、X =±1m 以内的静态物体和静止人员 。