This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:源代码不可用。

Guru**** 2917860 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1638581/iwr6843isk-source-code-unavailable

部件号: IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: IWR6843IWRL6432

尊敬的 TI 团队:
我正在使用 IWR6843ISK 开发一个使用毫米波雷达传感器的心率监测设备。 但是、在初始测试过程中、我发现与使用 LD6002 等其他毫米波雷达传感器(裕度也很大)执行的测试相比、IWR6843ISK 的精度要低一些。 感谢您为我提供对 DSS/MSS 源代码(具有人员跟踪功能的生命体征)的访问权限、以便手动调优 MIN_RANGE_BIN 以进行近场使用以及其他基本参数。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IWR6843 生命体征信号源代码不再共享。 或者、您可以使用 IWRL6432 上的生命体征演示、该演示与源代码一起提供。

    您可以在以下链接中找到 IWRL6432 生命体征演示

    radar_toolbox_4_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 但是、即使在投资 IWR6843 平台后、生命体征源代码也无法再访问、这会造成开发和定制困难、这非常有限。  

     

    关于您使用 IWRL6432 生命体征演示的建议、我知道源代码中提供了该演示、但它基于不同的单核架构 (R4F) 构建、而 IWR6843 使用双核 MSS + DSS (C674x DSP) 结构。 鉴于这一差异、如何将 6432 演示的处理逻辑修改或映射到 6843 架构(特别是在将信号处理拆分为 DSS 和控制/通信、以及将其识别到 MSS 中的等效实现、以及毫米波 SDK 内的相位提取,滤波和心率估算)?

    此致