This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:霍尔传感器交叉干扰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641920/tmag5170-hall-sensor-cross-interference

器件型号: TMAG5170

大家好!

我一直在研究如何 在阵列中使用多个霍尔传感器来提取相对于永磁体的位置和姿态 (6DoF)。 我将拥有多个这些阵列来跟踪系统中的不同活动零件。 TMAG5170 等霍尔传感器是否具有可磁化材料或相互交叉干扰?  

此致

Thalia Austermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thalia、

    TMAG5170 不使用任何会永久磁化的磁性材料来构建。  仅当您的器件与磁场不正交时、您才应该看到什么似乎是跨轴灵敏度。  在这种情况下、霍尔元件轻微旋转将使其能够检测其他轴的磁场部分。

    X、Y 和 Z 轴使用同一 ADC 进行串行采样、因此测量是彼此独立进行的。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您的回答!

    对于我的特定应用、我想跟踪任意方向和位置、以便磁场可以沿任何方向定向。 例如、永磁体可能安装在手的背面、而霍尔阵列安装在指尖上、这将显著移动和旋转。  

    如果霍尔元件按照您所描述的方式旋转、预计串扰的规模是多少?

    谢谢

    Thalia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thalia、

    我不一定称之为串扰。  我只是想发出警告、在某些应用中、如果传感器或磁体旋转、可能会被误解为这样。  根据您所描述的听起来、磁体可能有一些任意方向、此器件应该非常适合您的应用。  通过使用 X、Y 和 Z 结果运行计算、您应该能够重建 B 场矢量并对磁体做出一些相对假设。   

    谢谢、

    Scott