This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:请求 HWA 源代码或用于仿真的目标代码

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1640644/awrl6844-request-for-hwa-source-code-or-object-code-for-simulation

器件型号: AWRL6844

软件实现需要与 Matlab 模型匹配。 为了实现完美匹配、Matlab 建模需要使用 HWA 实现。

我想拥有 HWA 源代码或目标代码来创建 Matlab MEX 函数。

此致、

陈方安生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    感谢您的联系。 我已经邀请了一位专家在这里进一步评论、因此请给他们一天或两天的时间来回应。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony:

    我们只有 HWA 系统的位匹配模型。   但我们没有任何演示或 DPU 的匹配实现。  你将必须发展自己。   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    HWA 系统的位匹配模型是完美的。 请与我们分享这个模型。

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony:

    我们无法在 e2e 论坛中提供模型。  请向营销团队发送正式申请。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 你有一个链接吗? 或者、我是否应该将请求发送到账单列表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请将请求发送到账单列表、并 说明此模型如何支持您当前的项目。  

    此致、

    Zigang