This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2188EVM:AWR2188 引脚配置问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2188, AWR2188EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1640808/awr2188evm-awr2188-pin-configuration-questions

器件型号: AWR2188EVM
《主题: AWR2188 中讨论的其他器件》、

您好!

我一直在查看 AWR2188EVM 设计和 AWR2188 数据表、并有一些问题:

  1. 您能否解释一下 VPP 引脚/VPP_1V7 网络的功能?
  2. TI 是否有与 AWR2188 兼容的 QSPI 闪存组件列表?
  3. TI 是否有关于 AWR GPIO 的说明?  例如、MSS_GPIO_1 (LP_MODE) 是输入还是输出?  它有什么作用?
  4. TI 是否对每种 SOP 模式下的 UART 配置进行了说明?

谢谢、
Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    您能解释 VPP PIN/VPP_1V7 net 的功能吗?

    VPP 用于为具有工厂校准数据信息的内部电子保险丝供电。 在芯片唤醒期间、器件会运行一些快速校准来恢复校准数据、从而确保器件按预期正常工作。  

    TI 是否有与 AWR2188 兼容的 QSPI 闪存组件列表?

    请查看 AWR2188 EVM、我们在该 EVM 中确实使用了推荐使用的闪存组件  

    ] TI 是否介绍了 AWR GPIO?  例如、MSS_GPIO_1 (LP_MODE) 是输入还是输出?  它有什么作用?

    我们的大多数 GPIO 可用作输入或输出。 不确定它有什么作用、但我会咨询我们的设计团队并回复您。 但我猜是为了在需要的情况下启用低功耗模式来实现一些节能

    TI 是否介绍了每种 SOP 模式下的 UART 配置?

    目前我们没有描述 UART 信号、但很快就会在网络上发布该信息。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahanaf:

    感谢您的答复。  几个后续问题:

    关于 VPP、我的理解是工厂会应用 VPP 来将校准数据烧录到器件中。  在正常运行期间为其供电是否有任何原因、或者在定制设计中、这些引脚应该保持断开状态?

    关于兼容的 QSPI 闪存、我们对支持 1.8V I/O 的器件特别感兴趣  我意识到我们可以使用 AWR2188EVM 的 3.3V 器件并添加电平转换器、但理想情况下、我们可以避免与每个 AWR 的额外电平转换器相关的额外成本/PCB 面积增加。

    感谢您与设计团队就 GPIO 的功能进行检查。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    每次器件启动时、都需要运行一些校准(如 APLL、Syth)。 因此、在进行定制设计时请勿使引脚保持开路、因为这些校准非常重要。  

    我们没有任何推荐的 1.8V 闪存。 我建议查看 3.3V 闪存的规格、并尝试找到类似的可采用 1.8V 电源的规格。 但如果可能、我建议使用 EVM 设计中使用的 3.3V 闪存。  

    因此、我能够与设计人员核实。 前两个 GPIO 只能用于 SPI_BUSY 和 LP_Mode、但其余的可用于不同的用途。 请查看表 6-21。 DS 中的用例映射。  

    谢谢、  

    Ahanaf