Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2544LOPEVM, IWR6843
器件型号: AWR2544
主题中讨论的其他器件: 、 UNIFLASH、 IWR6843
您好 TI 支持团队:
我目前正在使用 AWR2544 器件设计定制电路板、但对 UART 闪存编程有疑问。
在 AWR2544 数据表中、引脚属性表列出了 MSS_UARTA_TX 和 MSS_UARTA_RX 的多个焊球、如下所示:
- MSS_UARTA_RX(用于闪存编程):P1、A10、A11、B8、R1
- MSS_UARTA_TX(用于闪存编程):R2、A6、A16、B7、P2 T1
我知道这些是 pinmux 选项、并非都同时激活。
我的问题是:
1.当 SOP[2:1:0]= 1:0:1(SOP 模式 5,闪存编程模式)应用时、ROM 引导加载程序 (RBL) 用于 MSS_UARTA_TX 和 MSS_UARTA_RX 的特定焊球? 由于 RBL 在任何用户固件之前运行,因此它必须具有内部硬编码的固定焊球分配 — 您能否确认确切的焊球编号?
2.是否可以通过 USB 转 UART 直接连接(例如 FTDI TTL-232R-3V3)将固件刷写到 AWR2544 上、而无需通过 AWR2544LOPEVM 上的板载 XDS110 或 FTDI IC?
3.在 IWR6843 上、ROM 引导加载程序使用 SWRA627 中所述的焊球 N5 (MSS_UARTA_TX) 和焊球 N4 (MSS_UARTA_RX) 作为参考。 AWR2544 是否有等效的文档或部分指定了 RBL 使用的固定 UART 焊球?
AWR2544 设计团队提供的任何官方文档或确认将不胜感激。
谢谢你。