Other Parts Discussed in Thread: TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMP117
尊敬的 TI 支持部门:
我们希望在一个器件中使用两个 tmp117、并将其设置为连续转换 (CC)、4s、无平均值。 在 PoC 中、我们可以看到、两个 4s 间隔的传感器随着时间的推移而相互偏离。 我已经搜索了论坛并找到了一个相关的 TT。
提到“每个传感器的时序在规格范围内“、但我没有看到 “ TMP117 SNOSD82D–2018 年 6 月–2022 年 9 月修订“中规定了这一点。 在哪里可以找到该规格、“内含“考虑的内容?
BR
Achim