请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMAG6180-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMAG6180
您好的团队、
我的客户使用 TMAG6180 进行测试。 在 5V VCC 下、输出电压达到 4.7V 存在问题。
哪些潜在因素可能导致此问题?
为了在 PCB 设计期间方便布局、芯片封装由 180°旋转。 磁环顺时针旋转。 这些操作是否会产生任何影响、它们是否会导致输出电压异常?
此致、
Eileen