This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:人员占用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641769/iwr6843-people-occupancy

器件型号: IWR6843

尊敬的团队:

我们正在寻找一款能够准确检测和计算房间内人员数量的器件。

您能否针对此要求推荐合适的器件或解决方案?

此外:

  • 最好器件提供 即用型二进制/固件、以便在初始配置后无需进一步开发固件。
  • 我们想了解这些基于雷达的解决方案是否也能提供 更多见解、如性别和年龄分类

期待您的建议。

此致、

安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    从性能的角度来看、我们产品系列中用于人员检测和计数的出色产品是 6843AoP 或 6844。 您是否对用例有任何特定的限制条件、例如功耗、放置等?

    回答后一个问题:

    • 我们提供大量即用型软件和实用指南、帮助您完成器件设置和选择最适合您用例的软件过程。
    • 由于雷达的性质、它无法提供关于性别和年龄的更多见解。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我们需要低成本、高精度的 人员检测和计数雷达器件。 我们没有任何其他重大限制。

    此致、

    安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    在这种情况下、上面列出的器件非常适合您的用例。 如果您最终找到需要解决的更多限制条件、请告诉我。

    此致、

    David