This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:安装在柔性 PCB 上的 TMP117 BGA 的可靠性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP118, TMP117, TMP118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645313/tmp117-reliability-of-tmp117-bga-mounted-on-flex-pcb

器件型号: TMP117
主题: TMP118EVM、TMP118 中讨论的其他器件

我查看了将 TMP117 BGA 芯片直接安装到柔性 PCB 上的选项。 我担心芯片的长期可靠性、因为它可能有点脆弱、我很直观地认为它应该受益于一些机械支持。

是否有人在纯柔性 PCB 应用中部署了传感器? 你有没有看到任何建议的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们提供了将 TMP117 安装到 2 层 FPC 上的设计指南: 耳戴式体温监测器柔性 PCB 插接板参考设计(修订版 A)

    除此之外、 如果您想回顾柔性 PCB 在类似应用中的刚性、我们的 TMP118EVM 还提供了一个安装在柔性 PCB 上的 TMP118(较小器件)。 我们认为不需要机械支持、除非在您的应用中柔性 PCB 本身会看到很多运动。 通常、它们足够稳健、可以支持 TMP117 等器件。

    如果您担心器件电路板接触的可靠性、 围绕器件周围较厚层的柔性 PCB 进行设计可能会受益。

    仪表