Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
器件型号: IWR6843AOP
我们正在使用 RADAR_toolbox_3_20_00_04 中的 overhead_3d_people_track_6843.bin 来测试 IWR6843AOP、并观察突然移动和 U-turn 期间的跟踪碎片问题。 在这些情况下、现有曲目将丢失、并分配新的曲目 ID。
在目标从 (+x、+y) 转换到 (+x、-y) 期间、始终可以观察到另一个问题。 在此区域中、曲目将消失、并以新的 ID 重新出现。 我们观察到点云变得很弱并分布在这个特定位置、导致跟踪器将目标错误地归类为静态目标。 由于这种错误分类、预测更新会停止或变弱、并且在点云移开时目标边界框仍然滞后。 这最终会导致关联失败并分配新的轨道。

以上图片显示了点云分析(不同颜色表示不同的 TID)和与观察到的轨道碎片和跟踪重新分配问题相关的测试场景。
e2e.ti.com/.../final_5F00_test.cfg
我们目前使用的自定义配置适用于大多数情况 (1–5 人跟踪、人与人之间的距离~0.75m)、但上述情况除外、这些情况涉及突然运动、U 形转弯和象限转换。
您能帮助我们在不影响现有跟踪逻辑或当前配置性能的情况下解决此问题吗?
感谢您的支持。