This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:需要增益差分最小值和最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645878/drv411-need-gain-diff-min-and-max-value

部件号: DRV411

神父:

客户需要 DRV411 增益 Vout/Vin DIFF 最小值和最大值、以帮助产品线测试。 您能否帮助检查业务部门是否具有此类价值? 谢谢。

 

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    差分放大器的增益为 4V/V。  我假设这就是你所问的问题。 请注意、需要考虑分流电阻器及其容差、这可能会更差。

    增益误差(经过生产测试)25°C 时最大值=+/–0.3%、 4V/V +/- 0.3/100*4 = 最大 4.012 或 3.988 最小值  这是在室温下进行的。

    增益误差 (过热) (125°C、–25°C)=Δ(100°C) 500ppm 是根据统计数据计算得出的典型值。

    • 5ppm/°C * 100°C = 500ppm  
    • 4V/V * 500/1,000,000 =+/–0.002
    • 在整个温度范围内最大 4.014 或最小 3.986

    此致、

    Javier