This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK 的 HCC 二进制问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645883/iwr6843isk-issue-in-hcc-binary-of-iwr6843isk

部件号: IWR6843ISK

尊敬的 TI 团队:

我成功为 6843AoP 构建了 HCC 二进制文件、并且可以正常工作。

现在、我要为 684k 构建 HCC 二进制文件。 我使用 CCS 为 684k OOB (DSS 和 MSS) 构建了软件包、如硬代码配置用户指南的方法 A.2 中所述。 但是、刷写后、ISK 不传输任何数据。 手动发送 CFG 后、相同的二进制文件开始提供数据。

二进制文件未使用硬编码配置的原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    刷写 ISK 后是否将器件切换为功能模式? 这是我们的 EVM 设置指南: EVM 设置工作模式

    我需要有关您的设置和流程的更多信息、以便提供更具洞察力的帮助。

    此致、

    David