This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:有关使用 AWR2243BOOST 进行双静态配置的技术查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645599/awr2243boost-technical-inquiry-regarding-bistatic-configuration-using-awr2243boost

器件型号: AWR2243BOOST
主题: AWR2243 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我目前正在从事雷达信号处理工程、有兴趣  使用两个 AWR2243BOOST 评估模块实现双静态雷达配置。

我的目标是同步两个器件、使它们同时运行。 但是、为了避免相互干扰并确保正确捕获信号、我想对设置进行配置、使一个单元同时执行发送和接收(单静态/发送器节点)、而第二个单元严格作为 仅接收器节点运行

关于此设置、我有以下技术问题:

  1. 硬件修改: 
    检查 AWR2243BOOST PCB 布局后、可以看到指向 TX/RX 贴片的布线。 如果我 在一块电路板上物理断开(切断)TX 布线以禁用传输、器件是否仍会在固件和数据流方面初始化并正常运行?

  2. 软件配置: 是否有通过 mmWave Studio 或 API 推荐的方法通过编程方式完全禁用 TX 电源/操作、从而在不修改硬件的情况下有效地将 AWR2243 转换为无源接收器?

  3. 备选型号: TI 是否提供专为接收设计的相同频段 (76–81GHz) 或更适合无源双静态同步的特定模块?

  4. 去毛刺过程: 在双静态设置中、仅接收器节点没有来自发送器的直接内部 LO(本地振荡器)馈送、实现 去毛刺(拉伸)处理的最佳实践是什么? 如有任何有关两个 AWR2243 单元之间时钟和 LO 同步的文档或参考设计、我将不胜感激。

我期待着你在这些问题上的专家指导。

此致、

Danilo