This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:IWRL1432 串行端口编程

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1641316/iwrl1432-iwrl1432-serial-port-programming

器件型号: IWRL1432
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

根据官方的引导加载程序文档、闪存编程器通过 UART-B 连接到器件并使用 UniFlash 对固件进行编程。 RS232 接口和 UART 接口均可多路复用为 UART-B 然而、目前、固件无法通过 UART 接口进行编程、只能通过 RS232 接口进行编程。

您能告诉我是否可以直接通过 UART 引脚 (L12、J11) 对固件进行编程吗? 是否有我可以参考的任何相关文档或参考资料?

image.png

 

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有任何特定原因想要通过 UARTA 引脚而不是 RS232 对固件进行编程? 如果您使用的是 TI 电路板/设计、还能告诉我们您使用的是哪种电路板/设计?

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用基于 IWRL1432 的定制设计板。 我们希望尽可能减少外部接口、因此我们仅保留 UARTA、尚未引出 RS232 引脚。

    根据数据表、UARTA 可以多路复用为 UARTB。 因此、我们想确认是否可以使用 UARTA 进行编程、如果可以、如何进行编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RS232 接口是 UART 接口、需要使用该接口对器件进行编程。 UARTA 不能用于对器件进行编程。

    此致、

    米哈特·夏尔马