Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108
器件型号: TMCS1108
Shota
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shota、
没有这种触发低至 0.75A 的关断机制、TMCS1108 应能正常处理至少 15A 电流。 我怀疑当输入端的电流达到 0.75A 时、还有其他一些电路会中断 TMCS1108 的电源或输出路径。 我建议您开始调试、监控 TMCS1108 的电源引脚、如果电源没有压降、将输出引脚与任何其他电路断开、看看这是否有区别。
请记住、TMCS1108A1-A3 的电源必须至少为 3V、TMCS1108A4 的电源必须至少为 4.5V。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
Levi DV
你好、Shota-San、
TMCS1108 没有过流保护功能或热关断。 TMCS1108 在数据表中有一个“安全工作区“部分、说明了器件可安全流经器件的电流大小。 有几条曲线、以下曲线描述了持续电流容量与温度间的关系:

请注意、如果电流不连续、则器件将有时间进行冷却、因此可以测量更高的电流。 其他 SOA 曲线显示了这些情况下的电流限制。
由于电流流经器件引线框、因此无法在器件级别实施任何安全关断机制、而必须在系统级别实施。 TMCS1108 在损坏器件风险之前可以承受的最高温度为 150°C。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
Levi DV
你好、Shota-San、
没有热关断。
TMCS1108 使用来自其输入引脚的焦耳加热来加热、该引脚承载着流经铜引线框的电流。 TMCS1108 是一个电流传感器、而不是保险丝、因此它无法通过关断来停止焦耳加热。 任何防止热损坏的机制都必须从外部阻止电流流过器件。 TMCS1108 的输出可帮助外部电路检测何时必须停止电流、因此热关断会对任何热保护方案产生适得其反的效果。
谢谢、
Levi DV