This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612 频率容差

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646081/ldc1612-ldc1612-frequency-tolerance

部件号: LDC1612

您好:  

我想将 LDC1612 用于谐振回路滤波器、并想知道、内部时钟以及谐振回路滤波器的自谐振频率是否有应考虑的容差? 例如、如果我想实现谐振回路滤波器、以使自谐振频率如果是 5MHz、我可以预期 5MHz 是否可以精确或 5MHz +/-一些频率容差? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keyrollos、

    简短回答: 不、您不能期望准确的 5MHz。 内部参考时钟和 LC 振荡电路的谐振频率都具有容差、会导致与目标偏差。


    内部基准时钟容差

    由于芯片制造差异、LDC1612 的内部振荡器的典型频率为 43MHz、但具有指定的 35MHz 到 55MHz 范围[1]。 大多数器件将接近 43.4MHz、但有些器件将更接近极端情况。 振荡器还具有 –13ppm/°C的温度系数、会在温度范围内引入漂移[2]。

    由于 LDC 测量 相对于 该基准时钟的传感器频率(类似于 ADC 中的基准电压)、因此时钟的任何不稳定性都会直接影响测量精度[2]。 ×外部时钟可显著降低测量噪声—与内部振荡器相比、RMS 代码噪声大约低 3 μ V [3]。

    谐振回路谐振频率容差

    LC 振荡电路的谐振频率受以下因素控制:

    f₀= 2π√(Δ V LC)

    L 或 C 中的任何容差都会直接改变实际谐振频率[4]。 主要贡献者:

    供电方
    典型影响
    电容器容差
    ±1%至±5%(建议使用 NP0/C0G)[5]
    电感器制造差异
    取决于线圈制造
    电感频率相关性
    L 随着您接近线圈的自谐振频率而增加[6]
    寄生电容(PCB 布线、LDC 输入~4pF,电缆)
    与总 C 相加、从而降低频率[7]
    IDRIVE 振幅效应
    与传感器振荡振幅略有频率偏移[8]
    环境寄生效应(水分,附近的导体)
    额外电容会使频率降低[9]

    实用设计指南

    TI 自己的参考设计明确考虑了这一点。 在一个以 LDC1612 的 10MHz 最大传感器频率为目标的应用中、他们 选择了专门具有 100 pF 电容器的 9.1MHz、以允许制造容差并提供系统裕度 [5]。 该~10%裕度是一个实用基准。

    对于 5MHz 目标、预计实际频率会 因元件等级以及寄生效应引起的额外漂移而变化几个百分点。 设计时应考虑余量、而不是瞄准边界。

    建议:

    • 使用 NP0/C0G 电容器 (极小的压电效应,低温度系数)[5]
    • 如果精度对您的应用至关重要、请使用外部 40MHz 振荡器[3]
    • 在运行期间使 IDRIVE 保持固定—更改它会使测量的频率移位[8]
    • 考虑 PCB 布局和传感器的任何布线的寄生电容[7]
    • 在固件中内置校准功能

    1. LDC1612:线圈直径选择 — TI E2E
    2. LDC1612/LDC1614 数据表 — 基准时钟部分
    3. 电感式检测应用的噪声和优化 (SNOA944)
    4. LDC 线圈 EVM 用户指南 (SNOU136)
    5. 金属偏转传感器设计 (SNOA951)
    6. LDC 线圈 EVM — 线圈 M:L、Rs 与频率间的关系
    7. LDC1612:谐振频率 — TI E2E
    8. 如何设置 IDRIVE 寄存器 — TI E2E
    9. LDC1612:消除外部电容的影响 — TI E2E