This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032FDDMRR 灵敏度/检测、采用 2.6mm ABS 塑料

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1643044/drv5032-drv5032fddmrr-sensitivity-detection-through-2-6mm-abs-plastic

器件型号: DRV5032

您好、

DRV5032FDDMRR 灵敏度/检测(通过 2.6mm ABS 塑料)?  

在我们的设置中,我们使用了霍尔传感器和磁体 2.6mm(最小值),封装 X2SON 和北极和南极用于在两个单独的实例触发,但在任何情况下,最小距离是 2.6mm 没有任何空气间隙通过 ABS 塑料助焊剂。   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirantan、

    感谢您在 E2E 上联系我们。  产生可测量磁场的能力取决于磁体的尺寸和强度。  建议您使用我们免费的 TI 磁感应仿真器工具进行探索。  ABS 不应该对到达传感器的磁场造成任何问题、因此您通常只需要对磁体和传感器之间的空气间隙距离进行建模。

    您可以在此处访问该工具:

    www.ti.com/timss

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个带有两个部分的磁性外壳系统: Docker 外壳夹式外壳

    在 Docker 外壳中、我要放置 两个磁体 它们之间的间距约为 5mm。 夹式外壳还具有 一个磁体 组装时距离 Docker 磁体约 5mm。

    我的查询是:

    Docker 外壳内的两个磁体是否会影响霍尔传感器检测、或者当也存在夹式磁体时会导致错误触发/干扰?

    此外、在仿真工具中、目前无法同时放置多个磁体、因此我想了解如何评估霍尔传感器上多个磁体的组合磁场效应。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirantan:

    Docker 中的 2 个磁体是否影响霍尔传感器检测、将取决于 Docker 中磁体与传感器的接近程度。

    遗憾的是、TIMSS 无法使用多个磁体进行仿真。 要使用多个磁体运行仿真、您需要使用 ANSYS。

    此致、

    ~Alicia