This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:关于电路板 IWRL6432BOOST EVM 的信息不明确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646432/iwrl6432boost-unclear-information-on-the-board-iwrl6432boost-evm

器件型号: IWRL6432BOOST

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我最近购买了 IWRL6432BOOST EVM、目前正在尝试使用 UART 和 SPI 通信将该板与外部 MCU 板连接。

但是、我无法在板接头/连接器上识别确切的 UART/SPI 引脚和相应的引脚编号。

我已检查:

  • 用户指南的链接

  • 原理图

  • 电路板图像

  • 在线资源和论坛

但我仍然无法清楚地确定:

  1. 确切的 UART TX/RX 引脚

  2. 确切的 SPI 引脚 (MOSI、MISO、CLK、CS)

  3. 接头连接器名称和引脚编号

  4. 用于这些接口的输出电压电平

  5. 无论这些接口是直接从板载连接器访问、还是需要任何跳线/开关配置

我的目标是将 IWRL6432BOOST EVM 与外部 MCU 板 (Nordic nRF5340 DK) 连接、并成功建立 UART/SPI 通信。

在 Nordic nRF5340 DK 方面、引脚映射和接口文档非常清楚、我在识别或配置所需的 UART/SPI 连接时没有问题。 当前的挑战是具体了解 IWRL6432BOOST EVM 侧确切外露的接口引脚和连接器映射。

请提供:

  • 确切的引脚映射表

  • 连接器/接头详细信息

  • 任何所需的跳线设置

  • 外部 MCU 通信的推荐接口方法

如有可能、请分享:

  • 标注的电路板图像

  • 相关文档章节/页参考

  • 硬件连接指南示例

感谢您的支持。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,  

    原理图非常详细。 第 15 页的原理图中详细介绍了大型 BoosterPack 连接器。 可能需要更改某些开关设置以将信号多路复用到正确的位置。 第 10 页介绍了多路复用器、开关及其配置也是如此。  

    原理图可在 TI.com 上公开获取、也可使用此直接链接: https://www.ti.com/lit/zip/SWRR180。  

    此外、用户指南和原理图详细介绍了电路板由 3.3V IO 供电。  

    要在原理图和器件之间映射、请检查器件标识符并在 PCB 上查找匹配的丝印标识、或在用户指南中查看相关元件的图像、

    请参阅这些资源并与客户协商以确定他们希望进行的确切 UART 和 SPI 连接、然后参考原理图以确定这些信号的正确布线。  

    谢谢!

    Blake