This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:如何在 DOA 估算算法之前加快算法开发?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646479/awrl1432boost-bsd-how-to-quicken-the-algorithm-develop-before-doa-estimate-algorithm

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:  

我们知道、在 AWRL1432 BSD 工程中、AWRL1432 中的许多数字信号算法都在 HWA 中 运行、涉及一些 Q 格式数据私密、并完成了数据操作。这些是 awrl1432_ADAS_BSD_DEMO_v4.1\profiles 中的许多雷达配置参数。

问题 1:当 TI 专家想要调整配置文件雷达参数时、TI 专家使用什么工具来确保 cfar 配置和其他参数的参数正确无误?  

问题 2:您能否与我分享从 ADC 到 DOA 的 MATLAB 仿真、以加快算法开发?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang su:

    问题 1:当 TI 专家想要调整配置文件雷达参数时、TI 专家会使用什么工具来确保验证 cfar 配置和其他参数的参数是否正确?  [/报价]

    没有用于验证前端配置参数的此类工具。 有关配置的详细概述和默认值、可以参阅用户指南和调优指南。
    您还可以参阅 mmWaveSensingEstimator 以获得线性调频脉冲设计中的帮助。

    问题 2:您能将从 ADC 到 DOA 估算值的 MATLAB 仿真分享给我吗?

    您能让 James 通过电子邮件 向我发送这个请求吗? 如果我可以分享任何 可用的 MATLAB 仿真、这些仿真可以帮助您加快开发速度、我将对此进行检查!

    此致、
    Sarvesh

    [/quote]