This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:射频证书测试

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645876/iwr1843-rf-certificate-test

部件号: IWR1843

您好!

我们使用 IWR1843 来检测液位距离。  我们正在为此器件执行一些射频认证。 在测试过程中、我们会收到认证组织的通知:不合规。  它们发现 28.8Ghz 频带处有一个杂散波形。 信号强度相对较强。 我不知道这个频率来自哪里。 在我们的器件中、IWR1843 是唯一的射频芯片。 我有以下问题:

  1. 是否知道此类频率是如何生成的?
  2. 如何尽可能减少信号强度? 您可以看到、测试要求波形比 76Ghz 小 20db
  3. 我在 FMCW 线性调频脉冲期间将器件配置为使用 77Ghz ~ 80.8Ghz、为什么 76Ghz 仍然可以被视为独立脉冲? 是否可以将其删除?

期待您的帮助。 验证它。  

谢谢、此致

Dong