This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65625-Q1:引脚 PG 是否可以悬空?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1647299/lm65625-q1-can-pin-pg-be-float

器件型号: LM65625-Q1

您好团队:  
 
我想与您确认、对于 LM65625-Q1、引脚 PG 是否可以悬空?
 
如果不能、我是否知道我们为什么需要放置一个 100k Ω 的上拉电阻器。
image.png
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果您计划不使用它。 但如果输出超出范围、您将无法监控输出。