Other Parts Discussed in Thread: TMAG5111-Q1, TMAG5111
器件型号: TMAG5111-Q1
Thread: TMAG5111 中讨论的其他器件
你好、团队
MT890X_MT.1.6 Series_Datasheet_Rev (1).pdf
我们需要找到一款能与 MT8902AT-SD 抗衡的器件、上面是数据表。
您能否推荐具有相同功能的最佳替代器件? MPN 是最受欢迎的。
BR
汉兵
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5111-Q1, TMAG5111
器件型号: TMAG5111-Q1
Thread: TMAG5111 中讨论的其他器件
你好、团队
MT890X_MT.1.6 Series_Datasheet_Rev (1).pdf
我们需要找到一款能与 MT8902AT-SD 抗衡的器件、上面是数据表。
您能否推荐具有相同功能的最佳替代器件? MPN 是最受欢迎的。
BR
汉兵
您好、Hanbing、
感谢您发布到传感器论坛!
请参阅下面的比较表、了解 MT8902AT-SD 和 TMAG5111-Q1、建议使用这些器件与 MagnTek 器件竞争。
| 参数 | MT8902AT-SD | TMAG5111-Q1 |
|---|---|---|
| 这种规格 | MagnTek / Novosense | Texas Instruments |
| 器件类型 | 2D 双通道霍尔效应锁存器 | 2D 双通道霍尔效应锁存器 |
| 输出模式 | SP1(速度)+ DIR(方向) | OUT1(速度/脉冲)+ OUT2(方向/DIR) |
| 电源电压(工作) | 2.7V 至 24V | 2.5V 至 38V |
| 工作温度 | –40°C 至+150°C | –40°C 至+125°C |
| 电源电流(最大值) | 7.5mA | 8mA (xx2)/ 8.5mA (xx4) |
| 输出类型 | 开漏 | 开漏 |
| 输出泄漏电流 | 10µA 最大值 (Vcc = 24V) | 1µA 最大值 (Vcc = 5V) |
| 采样/斩波频率 | 100kHz(采样) | 40kHz(信号 BW);320kHz(斩波) |
| BOP(工作点)—典型值 | 2.5mT | 1.4mT (xx2)/3mT (xx4) |
| BRP(释放点)-典型值 | –2.5mT | –1.4mT (xx2)/–3mT (xx4) |
| 迟滞(典型值) | 5mT | 2.75mT (xx2)/ 6mT (xx4) |
| 符合 AEC-Q100 标准 | ||
| 输出电流(最大灌电流) | 40mA 连续 | 10mA |
| 封装 | SOT-23-6L/扁平 TO-94 | SOT-23 (5 引脚 DBV) |
| 引脚数 | 6 (SOT-23-6L) | 5 (SOT-23) |
此致、
~Alicia
汉宾、
对于 SD 型号、TMAG5111B4 或 TMAG5111C4 是最接近的匹配项。 MT890X 看起来有两个彼此间隔的 Z 元件、因此旋转磁场可提供速度和方向输出。
TMAG5111 提供三个灵敏度方向。 XY、YZ 和 XZ。 这在选择器件及其与旋转磁体的相对位置时提供了很大的灵活性。 这些器件也可与标准偶极磁体或多极磁体搭配使用。 我已在下面的 html 中创建了一个比较表:
e2e.ti.com/.../MT890X_5F00_Compare.html
谢谢、
Scott