This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:AWRL6844EVM:无法使用 HS-R5F 器件运行 FS 应用

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645583/awrl6844evm-awrl6844evm-cannot-run-r5f-applications-with-hs-fs-device

器件型号: AWRL6844EVM

您好、

我的理解是、当器件处于 HS-R5F 状态时、不会强制执行安全启动、并且应该打开对 FS 的调试访问。 但是、我无法在 R5F 上运行任何程序。 使用 arprog_cmdline_6844 进行刷写成功、但在将 SOP 设置为应用程序模式并复位电路板后、未观察到任何输出、并且 CCS 无法连接到内核、失败原因是“Error –2062 @ 0x0) 无法停止器件。

我已尝试刷写并运行:

  • 预构建的毫米波可视化工具演示
  • hello world 示例
  • SBL 示例
  • GPIO LED 闪烁示例

在每种情况下、串行没有任何输出、LED 不会与 LED 示例一起闪烁。  

此外、如果我将电路板设置为刷写模式、CCS 可以 连接并单步执行 RBL、因此我确信 CPU 至少能够正常工作。

我在这里做什么?  常规示例是否与 FS 器件兼容?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我们一两天的时间来回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    安全主题受保密协议约束;因此不能在公共论坛上讨论。 请联系您的 TI 代表。 系统。

    此致、

    Ajay